This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:需要备用 PMIC 建议

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423308/bq25798-alternative-pmic-suggestion-requires

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!  

我正在查找具有以下规格的电源管理 IC (PMIC):

  • 双电源输入:一个用于太阳能(12-18V)、一个用于 USB-C (5V)。
  • 集成式电池充电器、能够以高达5A 的电流为3.7V 锂电池充电。
  • 电量监测计功能、可实现精确的电池监控。
  • 降压或升压转换器来提供稳定输出。

PMIC 可以是独立的、也可以是可编程的、只要满足这些要求即可。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    TI 没有这样的 PMID。  BQ25798 I2C 控制型电池充电器具有双输入充电功能、但无法直接与 USB-C 通信 BQ25798具有用于测量瞬时电压和电流的 ADC、但没有存储器来提供完整的电量监测计功能。  SYS 输出电压为 I2C 可设定的 MINSYS 电压或最终电池电压中的较高者。

    此致、

    Jeff