This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:无法使用电池保护电路为电池充电。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422517/bq25672-unable-to-charge-battery-with-battery-protection-circuit

器件型号:BQ25672

工具与软件:

您好!

我们有更多关于这些芯片表现出相同行为的报告。
我刚刚在我们购买的卷带上查找了生产日期代码、其中显示了(D) 2141+5
该卷带是在2024年6月直接从 TI 购买的。

您能识别什么是芯片标记吗?
我们看到:
BQ25672
TI 2B8
AL9V

第二行和第三行是什么意思?

您能否进一步调查并告诉我们将使用什么安全生产日期代码?

谢谢!
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我已提交给我的测试经理进行调查。 第2行和第3行是批次跟踪代码。  同时、为了确认这也是一个问题、如果可能、您可以提供 V (BAT)、V (SYS)和 I (BAT)的示波器图吗?  市场上有一些电池组保护器、其开启电压高于672在开启时的~2.5V x 电池节数电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很遗憾、我目前无法获取芯片。 如果我能够恢复、我将对其进行研究。

    请检查我要检查的另一个批次:

    BQ25672
    TI 1A8
    A9G0   <--最后一位是0

    如果发生这种情况、是有办法恢复电池、还是我们需要更换芯片?

    我正在研究电池组保护器的开启电压、一旦知道该电压、我就会立即报告。

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    2B8AL9V 应该具有测试修复功能并且可以正常工作。  但1A8A9G0不会因此这些单元中有10%会卡住涓流充电。 剩余的90%可以正常工作、没有问题。  您可以提交失败的10%作为退货。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是一个好消息!

    您能向我保证将来直接从 TI 购买的任何器件都将采用新的测试程序进行测试吗?

    我问、因为在上一篇文章中、该人说修复是在2023年实施的、但我们卷带中的生产日期代码似乎指示2021年。

    我只是想确保我们在将来购买时不会收到很多不良的 IC。

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    是的、现在制造的所有 IC 都有测试修复功能。  我们的库存可能未完全清除、这就是为什么您得到的商品没有测试修复。

    此致、

    Jeff