This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51021:具有 I2C 支持的 WPC 接收器- EVM 可用性

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51222, BQ51021, BQ51221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422988/bq51021-wpc-receivers-with-i2c-support---evm-availability

器件型号:BQ51021
主题中讨论的其他器件:BQ51222、、 BQ51221

工具与软件:

我对使用 I2C 的 WPC 接收器选项有3个问题:

1.似乎当前有3个 WPC 接收器处于运行状态、支持 I2C 配置:BQ51021、BQ51221和 BQ51222。  是否为其中的任何一种提供了 EVM?  我无法通过信誉良好的分销商找到它们。

2.这些器件是否仍推荐用于新设计?

3. I2C 寄存器是否配置为非易失性且会在下电上电时持续存在?  (我认为答案是否定的、但我想确认)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Unknown 说:
    1. 看起来目前有3个支持 I2C 配置的 WPC 接收器正在运行:BQ51021、BQ51221和 BQ51222。  是否为其中的任何一种提供了 EVM?  我无法通过信誉良好的分销商找到它们。

    很抱歉、EVM 不可用于该器件。

    Unknown 说:
    2. 这些器件是否仍推荐用于新设计?[/QUOT]

    它们仍处于活动状态。 BQ51021是我唯一推荐这三款器件中的一款。  BQ51221/222是双模器件、带有额外的电路、会使操作变得复杂。

    Unknown 说:
    3. I2C 寄存器配置是否为非易失性并在下电上电期间持续存在?  (我认为答案是否定的、但我想确认)

    抱歉、没有寄存器会随着下电上电而复位。

    [/quote]