This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:如何利用降压 IC 产生负电源?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423167/tps54560-how-to-create-negative-power-with-buck-ics

器件型号:TPS54560

工具与软件:

你好、David

另一个问题。 如果以任何因素阻止将任何降压 IC 配置为 IBB。  为什么 IBB 有一个单独的类别、而不是将它与 BUCK 合并到一个类别中? 而 IBB 的数量要少于降压芯片的数量? 根据您的回答、IBB 的数量应大于或等于 BUCK。 使用 IBB 进行芯片设计时是否有特殊注意事项?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhe:

    只需对线路和负载连接进行一些简单的更改、任何普通的降压稳压器都可以转换为 IBB。 我们需要将 IBB 保持为单独的类别、因为这可能会使仅需要降压转换器正输出的客户感到困惑。  

    请参阅以下应用手册、其中详细介绍了 IBB 操作。 希望这对您有所帮助。

    反相降压/升压转换器的工作

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢