请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP38692 工具与软件:
我选择了 LP38692MP-3.3/NOPB、因为 它比 AP7361C-33E-13具有更好的热性能。
两者都是 SOT-223封装、不同之处在于 Rthja。
我的问题是、同一封装的 Rthja 如何变化。
LM3940IMPX-3.3/NOPB 和 TLV1117LV33DCYR 也采用 SOT-223封装、这里条件也相同(Rthja 是 varry)。
如何 Rthja 是不同的同一封装,请给出解释。