This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:LM51231 SW 负压确认

Guru**** 2559570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422997/lm51231-q1-lm51231-sw-negative-pressure-confirmation

器件型号:LM51231-Q1

工具与软件:

嗨团队、

LM51231数据表将最小 SW-AGND 电压定义为-1V (50ns)。 Harman 测得 SW 至 GND 的负电压为-3.9V。 是否存在风险? 请帮助确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    根据数据表中的规定、LM5123和51231开关节点的绝对最大额定值为-1V。

    如果在 ABS Max 电压之外使用器件、那么随着时间的推移、器件可能会损坏或降额。

    请要求客户使用缓冲器、最大为5欧姆的栅极电阻器或开关速度较慢的不同 FET 来减少开关节点上的振铃。
    此外、必须采用非常好的布局、尽量减小栅极环路的面积并减小所有寄生元件。

    本信函及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

    此致
    哈利