This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:48V 以上的 IC 故障

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423068/lm5164-ic-failure-above-48v

器件型号:LM5164

工具与软件:

你(们)好、

我们有一个基于 Webench 的12V 1A 680kHz 设计、其故障电压高于48V (我们已对此进行过几次测试)。 我们的原理图如下所示:

  

我可以与您分享我们的 PCB 布局、但我非常确信正确、因为我以前做过类似的 LM5164设计、但开关频率较低(300kHz)。  

下面是在42V 44V 和46V (从左到右)不同输入电压和<0.05A 轻负载条件下获取的输出电压示波器。 您可以看到输出纹波大幅增加。  

对于可能导致此行为的原因、我们非常感谢您的建议。 我担心它可能是 RR 的值、因为该值与输入电压相关。  

提前感谢、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    您能否分享一下您的原理图?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    请参阅下面的。 EN_REMOTE 在施加时连接到3.3V。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steven 的分享。

    随着器件进入轻负载运行状态、VOUT 上的纹波电压预计会增加。  我会使用计算器电子表格对您的设计进行仔细检查、确保获得最佳的反馈节点纹波电压。   将您的要求放入工作表中、选择 typeIII 纹波注入并使用其中建议的值。

    LM5163-LM5164DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    希望这对您有所帮助。

    David。