This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:输出电压精度

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421130/tps717-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS717

工具与软件:

大家好、团队成员:

当我使用 TPS71701这种可调节方式时、如何考虑输出电压的精度。 在 D/S 中、Vfb 的最小值/最大值为+-2%、Vout 的最小值/最大值为+-3%

 Vout 处+-3%的精度是否包含 VFB +-2%或需要调节这两者?

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您需要同时考虑这两个因素。 计算可调节电压时、VFB 与输出电压是分开的。  

    例如、使用以下公式:  

    输出将具有与反馈电压分离的精度。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hannah、

    您的公式看起来是拼写错误的。 我认为 R1 =[(Vout/VFB)- 1] x R2是正确的。

    也就是 Vout 这个等式;

     Vref =(1+(R1/R2))/VOUT

    因此、Vout 精度应通过 R1、R2和 Vref 的变化进行估算。 我是否理解正确?  

    此致、

    山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kotaro、

    我发送的公式直接来自数据表。  

    并非每个器件都将具有相同的反馈网络计算结果。

    是的、Vout 精度是根据 R1、R2和 Vref 的精度估算的。  

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hannah、

    感谢您的答复。 我看到很多简单的线程,说方程是不正确的这样。

    (+) TPS717:计算 LDO 的输出电压。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    总之、我了解了我们可以考虑 Vref、R1和 R2变化时的 Vout 精度。

    此致、

    山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、

    感谢您的更新。 这似乎是数据表中的错误。 很抱歉给您带来不便。

    此致!

    Hannah