This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:使用 UCC24612实现同步整流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422755/ucc24612-synchronous-rectification-with-ucc24612

器件型号:UCC24612
Thread 中讨论的其他器件: UCC24610

工具与软件:

我最新问题中随附的文档没有 UCC24612的 VD 扩展解释、您可以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未附上该文件。  您是否可以附上它?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是您对上一个我在我有机会回答之前锁定的主题的回答-  

    "您好、

    以下链接将为您提供展示如何扩展 UCC24612的 VDS 范围的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua860

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、"

    所有详细信息 没有比 UCC24612的230V 更高的 VD 电压的解决方案。

    我会再试一次-这类问题是否有任何解决办法?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了此链接、它将为您提供一份应用手册、说明如何在超出最大 VDS 范围的情况下使用 UCC24612和 UCC24610。

    这是通过外部电路完成的、应用手册中对此进行了介绍、以降低 UCC24612上的 VDS 电压。

    本应用手册中的电路应允许您在230V 以上使用 UCC24612  

    此致、