This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23525:OV 引脚抗尖峰脉冲

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422916/tps23525-ov-pin-deglitching

器件型号:TPS23525

工具与软件:

您好!

使用示波器测试 OV 引脚、此时存在小于1us)的噪声(脉冲宽度。

1. CAN OV 事件触发计时器、仅在超时时关闭输出。

2.根据数据表、OV 引脚针对抗尖峰脉冲具有4uS RC 延迟、这是否意味着宽度小于4uS 的脉冲不会触发 OV (过压)保护? 对噪声 μ?的电压幅度是否有任何要求

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    感谢您发送编修!

    OV 事件导致的关断是瞬时的、不等待超时。

    4us 是典型的抗尖峰脉冲时间。 如果有任何噪声、我建议在 OV 引脚上添加一个电容器以引入外部延迟(例如5us 至10us)

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您的回复!

    OV 引脚上已添加了一个100nF 电容器、但仍可以使用 示波器捕获噪声消耗。 噪声 捕获脉宽小于100ns、振幅小于1.5V。且器件现在正常运行、是否仍需要进一步降低噪声?

    您能否确认 宽度小于4us 的脉冲肯定 不会触发 OV (过压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100ns 太小、无法响应。 即使幅度接近1.5V、也可以考虑到该器件在100ns 内不会触发 OVP。

    此致、

    Rakesh