This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62410:开关稳压器上存在传导发射问题。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423244/tps62410-conducted-emission-issue-switching-regulator

器件型号:TPS62410

工具与软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishav:

    感谢您在 E2E 中提出问题并提供原理图和布局。

    布局是一个重要方面、不仅要实现规定的性能、而且要实现 EMI 优化。

    输入和输出电容器的 GND 路径对于滤波器性能至关重要。 推荐的解决方案是顶层 GND 星形拓扑、集中在 TPSTPS62410的散热焊盘下方。 有关更多详细信息、请参阅数据表第10节中的布局指南和布局示例。

    如果可能、可以在输入端添加一个0402外壳尺寸的去耦电容器(~1nF)、并尽可能靠近 IC VIN 和 GND 引脚放置。

     可以在输入和输出端添加阻尼第二级 LC 滤波器(使用铁氧体磁珠)来定位开关噪声。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册:"将滤波器与直流/直流降压转换器一起使用"。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。