This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:电源管理论坛

Guru**** 2502795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416469/lm5036-power-management-forum

器件型号:LM5036

工具与软件:

您好!  

我正在将 LM5036用于我的设计条件

输入电压:20-95V、输出电压:13V、输出电流:30A

参考 LM5036 EVM 原理图。  

只有几个关于工作的技术问题,等等. 我浏览过数据表和其他技术材料、但仍有一些疑问-如果您能帮助我解释一下、这对我很有用

a.您能 在 EVM 原理图中分享 Vaux1、Vaux2和 Vx 的价值吗?

B.您可以帮助解释启动操作、然后 Vcc 由 AUX 电源接管吗?我的问题是、正如我们在功能方框图中看到的、当需要 Vcc 本身为栅极驱动器供电时、AUX 如何提供输出 Vcc? 要启动 Flybuck 运行、应该已经存在一个 Vcc。 请在此处更正我。

c.您还可以帮助解释一下我在电平位移检测电路中使用的、然后连接到 D7和 R14的复位连接吗?  

非常感谢、  

(在我继续进行设计时、我可能会针对原理图中使用的其他元件提出其他小问题、因此会使用该线程与您进行对话)

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A.

    Vaux1、8.5V、Vaux2、8.5V、Vx、 4.7V

    我建议获取 EVM 进行结帐。

    B.

    请查看数据表中的图7-9和相关内容。

    c.

    请参阅图7-9、Vaux2的电压短时间为12V、打开 Q7A、Q78以对 C21放电、并通过 R15打开 D7、以便在 Vaux2变为8.5V 时为 C19和 C18提供小电流以中和其可能的充电电压(左+和右-)或(左-和右+)、以帮助启动时占空比为0。 以0占空比启动有助于顺畅的输出电压导通、从而避免输出电压出现上升或过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、洪先生、谢谢。 我将检查 b)点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、我们是否有用于计算 Lmag (主变压器)的公式? 在数据表或 Excel 计算器中找不到它? 它假定为70uH。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件是一款半桥转换器、因此基于半桥转换器而设计。 例如、您可以参考以下内容。

    电源拓扑手册(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄红先生、在手册中-它不提供 LP 的计算。 它仅给出了 Lsec 的公式、该公式基于 Lp 和匝数比

    仍然存在 Imag、我猜测在进行 Lp 计算时需要假定其中任何一个。 请提供帮助。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要确定 Imag、通常您可以假设初级侧满负载电流有几个百分点、比如1%左右、那么您就可以计算 LP。 基本上、您需要先设计转换器、然后在知道 t1后设计 Lm。 Imag 是一个交易的尺寸,成本,等等. 在半桥中、首选小型 Imag、则可根据您的选择尺寸和成本。 通常、LM5036 Lm 为1mH 或更低、可以作为您的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢快速的指导:)这将会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以将其用于半桥变压器设计

    e2e.ti.com/.../half-bridge-transfomer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢确认-是的、我几天前就下载了它!

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Huang、再来看一个问题、我在大多数 TI LM5036 (半桥设计)中看到-初级侧 MOSFET 的 Fsw 保持为200kHz。  

    我可以在100kHz 初级侧 MOSFET 下运行吗? -原因是我想减少次级侧 MOSFET 的反向恢复损耗。  

    另外、在 TI LM5036 Excel 计算器中、默认情况下 Fsw 为200k、想知道如果我在计算器中将 Fsw 更改为100k、计算器是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关频率 Fsw = fosc/2、当 Fsw 为200kHz 时、fosc = 400kHz。 但当 fsw = 100kHz 时、fosc = 200kHz。 根据图6-5、IC fosc 是其建议的最小常数、您可以尝试、但可能会出现一些问题、例如、fosc 的精度变小。 开关频率通常是200kHz、用于48V 输入(36V 至75V)应用、这意味着400kHz fosc。 这就是数据表中具有200kHz 规格的原因。 低于200kHz 的情况下、这在48V 应用中并不常见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢黄超快、详细的回复。 这是合理的...

    我想从我这边再做一个最后的问题-  

    我的设计要求会使次级侧 MOSFET 与现有 MOSFET (通过进行理论计算并使用 TI Excel 计算器 LM5036半桥)产生高应力和损耗、因此我可能必须为每个 SR1和 SR2使用4个并联 MOSFET。 (这意味着总共8个 SR MOSFET)

    我要求使用 TI EVM 作为参考、该 EVM 使用 UCC21225 (4A/6A)栅极驱动器来驱动 SR MOSFET -该驱动器是否足以驱动如此多的并联 MOSFET? 我已经看到了 TI 参考设计 PMP40500- https://www.ti.com/lit/df/tidm136/tidm136.pdf?MOSFET=1727201757244、其中外部栅极驱动器总共驱动6个 SR ts (分别为 SR1和 SR2 3个)。  

    我可以分别使用3个并联 MOSFET、只是不确定我是否从3个变为4个、使用  UCC21225进行驱动是否会出现任何问题?

    再次感谢您的出色技术支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您需要提供用于并联的 MOSFET 器件型号及其数据表。 第二个问题是需要提出不同的支持、因此我建议您创建一个新主题、例如 UCC21225能否在每个输出并联驱动四个 MOSFET? 还要指定 Fsw、偏置电压等

    这个新主题将传达给特定的支持团队、以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我已经差不多使用 TI Excel 计算器 LM5036 (半桥)完成了设计原理图并处于审阅阶段。  

    最后一个查询-输入半桥电容器(C3+C4+C5+C6)-使用 TI Excel 计算器的20A 和30A 设计的值现在为130uF 和195u。 由于我的 Vinmax 为85伏、因此我将为每个电容器选择50伏额定电压。问题是我无法在 Digikey 上找到具有50伏额定电压的高陶瓷电容器值。  

    您可以提供一些帮助吗? 是否可以并联更多电容器来满足我的要求?  

    非常感谢、  

    20A 设计

    30A 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者我也可以使用电解来满足我的要求? 如果我使用电解而不是陶瓷、是否会出现任何问题。 我经常看到半桥电容器设计中使用了陶瓷。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以并联陶瓷电容器以获得所需的电容。 电解质不好、因为它的频率很低。 通常开关频率为200kHz、不能使用电解电容器、或者它们会变得很热或无法提供相应的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你,谢谢你。" 感谢您的技术帮助。