This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:RGB 问题褪色

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423069/lp5521-faded-with-rgb-problem

器件型号:LP5521

工具与软件:

大家好、 提前感谢 您的观看。

我已经成功通过 i2c 与 LP5521通信并将程序加载到 SRAM。 我遇到的问题是、它仅为绿色和蓝色 LED 生成程序斜坡、而不会同时为红色 LED 生成程序斜坡。 
我知道这不是硬件问题、因为如果我仅为红色 LED、蓝色或绿色启用斜坡、则可以顺利完成、但如果我想运行带有斜坡的程序、显示颜色为"白色"、则在 LED 上只能看到蓝色和绿色的斜坡、生成浅蓝色、因此红色通道似乎不起作用。 

我已经按照数据表中建议的初始设置步骤进行了​​操作、更改了"OP 模式"和"启用"寄存器中的值以启用所有三个通道(RGB)、但我想缺少寄存器上的任何配置步骤。


在硬件中、我将使用 LP5521的内部时钟、不使用中断或触发器。






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您能给我发送一封电子邮件(jared-zhou@ti.com)来说明您如何配置 LP5521吗?

    BR、Jared