This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:关于断续模式电流限制特性操作。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422069/lm5176-q1-regarding-hiccup-mode-current-limiting-feature-operation

器件型号:LM5176-Q1

工具与软件:

大家好、我们已使用此 IC 在6V 至29V 的降压升压转换器中工作。 所需输出= 24V、所需最大负载电流= 8A。 即使我们在额定范围内改变输入电压、输出电压也正常为23.9V。 我们通过可提供高达16A 电流的标准半砖为此 IC 提供24V 电压。 加载此 LM5176-Q1降压/升压(具有24V 输入和24V 输出)时、器件会在8A 之前正常运行、之后会跳闸。 根据 IC 断续模式电流限制特性、此操作众所周知。 但在8A 之后、该降压升压级使输入侧也跳闸。 我们已选中此项。 8A 之后、标准电源模块本身跳闸和关断。 当我们单独加载电源模块时、可以获得15.5A。 在降压/升压级中、没有太多的电流纹波、即使电压纹波也是如此。 该行为不正确。 随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soundhar:

    感谢您的咨询。

    您能否发送您所看到的行为的示波器截图?

    我想看到输入电压、输出电压和两个开关节点。

    此外、您使用的是哪种半桥?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz、很抱歉给您带来延迟和不便。 我们找到了导致输入关闭的逻辑。 该降压/升压输出将进入微控制器电源、当该降压/升压在过载时跳闸时、也会关闭微控制器电源。 在我们的逻辑中、微控制器最初为降压-升压转换器启用输入电源。 这就是我们的设计。 当降压/升压跳闸时、微控制器将失去电源并关闭输入。 我们得到了它。  

    我们现在设计这种8A 的降压升压、但是当负载电流达到6.1A 时、它会跳闸。 我们探测了开关节点的两侧并附加了波形。 波形上似乎存在开关节点噪声。 我们怀疑电流波形也有尖峰、即使在设定的限值之前也可能导致跳闸。 我们使用的 MOSFET 是(SQJA86EP-T1_GE3)。 建议我们如何有效地缓解和减少它们、这样可能会改进设计并满足要求。 在所有图片中、黄色是输入24V、紫色是降压升压(24V)的输出、青色是开关节点1、绿色是开关节点2。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soundhar:

    可通过向两个开关节点(从 SW 到 GND)添加 RC 缓冲器来降低这些尖峰。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将添加它。 谢谢 Moritz