This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:DRVH、DRVL 下拉

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420719/tps53219a-drvh-drvl-pull-down

器件型号:TPS53219A

工具与软件:

您好!

我们的客户问、TPS53219A 是否在 DRVH、DRVL 上构建下 拉功能、以便在上电前保持低电平状态、例如下拉电阻器、下拉晶体管。

您能否告诉我们 TPS53219A 是否集成了此类下拉电路。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在是中国假期、我们将于10月8日与您联系。 感谢您的耐心等待!

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它看起来与另一个线程一样。 我们的控制器都具有内部下拉电路、可在上电之前保持低电平状态。  内部有一个 MOS 下拉至 GND。 芯片只有在确定满足启动条件时才会输出驱动信号。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢您的反馈。

    让我再次确认。 我们是否知道 DRVH、DRVL 输出在 VDD 至 VDD 不导通且 EN =低电平状态期间保持低电平状态?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、回答正确。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢。 客户还有关于 MOS 晶体管如何下拉的问题。

    我认为增强 NMOS 可以通过驱动栅极电压进入高电平状态来强制下拉 DRVH 和 DRVL。 当 VDD 上电且 VT_NMOS < VDD 时、POR (上电复位)会关闭内部电源、并防止 NMOS 高阻态或未知状态。

    我认为这就是保持 DRVH 和 DRVL 输出保持低电平状态的方法。

    我的理解是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的理解是正确的。  但还应指出的是、内部逻辑的实际控制会更复杂、内部逻辑也会考虑死区时间等因素、以防止 HS 和 LS MOSFET 直接连接。 然而、我们的内部下拉电阻通常由一个额外的小 MOS 控制。 当芯片检测到主功率 MOS 不合适时、会通过控制小 MOS 来确保下拉。

    更具体的细节将涉及内部设计、我们可能无法向客户解释。 希望您能理解。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢。

    有。 我们无法更详细地解释说明、因为这些是高度机密的信息。

    此致、