This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:设计检查

Guru**** 2513675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419036/tps923653-design-check

器件型号:TPS923653

工具与软件:

团队、

Eaton 请使用我们的 TPS923653DRRR 测试其 LCD 背光驱动器、请参阅下面的原理图。 LCD 需要25.6V @ 40mA。 输入电压为5V。 他们发现的第一个问题是、在开路负载(未连接 LCD)期间、当 ADIM/HD 和 EN/PWM 引脚被拉高时、升压转换器的输出为63V。 如果拉至低电平、器件关闭、因此它们可以按预期在输出端看到大约5V 的电压。 连接 LCD 时、他们 再次将 ADIM/HD 和 EN/PWM 拉高、看到 L17 (功率电感器)有一小段烟雾、因此断开 电源。

他们正在调查电感器为什么以这种方式升温、同时还想向 TPS92xxx 团队提供这方面的信息。  OVP 似乎有问题。 通过之前的对话、Eaton 同意设计 Vout_max * R_OVP2 /(R_OVP1 + R_OVP2)< 1.1V。  在这些转换器的情况下、Vout_Max = 25.6V、因为它们使用了升压配置。 Rovp1和 Rovp2旨在为 OVP 引脚在25.6V 下提供0.5V 的电压。

我们的器件在高输出电流模式下运行时是否超过了 VCC_TH?  如果您有任何反馈意见、我们将表示您愿意帮助您了解根本原因。  

 

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    原理图中的主要误差是 OVP 电阻设置。 请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 OVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。 这也应该是客户在没有负载时看到63V 输出电压的原因。

    对于图8-5中的 V_CC_TH、如果您只需要在恒流模式下驱动 LED、实际上您无需关注此参数。 如果您对此参数感兴趣、并且想要了解更多信息、请阅读此 E2E 主题- TPS923655:关于 OVP 的规范-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    [报价 userid="35206" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419036/tps923653-design-check 如果拉低、设备关闭、因此他们可以按预期看到输出电压大约为5V。 连接 LCD 后、他们 再次将 ADIM/HD 和 EN/PWM 拉高、看到 L17 (功率电感器)冒烟、于是断开了 电源连接。

    关于 L17的烟雾、请检查 IC 在此情况下是否会损坏。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="52394" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419036/tps923653-design-check/5437446 #5437446"]

    您好、Tom、

    原理图中的主要误差是 OVP 电阻设置。 请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 OVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。 这也应该是客户在没有负载时看到63V 输出电压的原因。

    对于图8-5中的 V_CC_TH、如果您只需要在恒流模式下驱动 LED、实际上您无需关注此参数。 如果您对此参数感兴趣、并且想要了解更多信息、请阅读此 E2E 主题- TPS923655:关于 OVP 的规范-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    如果拉至低电平、器件关闭、因此它们可以按预期在输出端看到大约5V 的电压。 连接 LCD 时、他们 再次将 ADIM/HD 和 EN/PWM 拉高、看到 L17 (功率电感器)有一小段烟雾、因此断开 电源。

    关于 L17的烟雾、请检查 IC 在此情况下是否会损坏。

    [报价]

    Steven、您好。

    谢谢。  客户看到有一些初始改进、但是电路仍然不工作。  这是最新的..

    "我们没有成功地使这一驱动程序发挥作用。 我将在下周早些时候进行更多测试、看看我们是否应该继续追求此器件、或者我们需要做出什么设计变更。 调整 ROVP 肯定有助于降低开路负载电压(尽管我预计器件会关断、而不是保持开路负载电压)。 此外、数据表显示、让 RFSET 引脚保持开路会将开关频率默认为100kHz、而在本例中则不起作用。 我们必须连接一个电阻器。 连接负载后、驱动器保持在故障模式、将 FAULT 引脚拉至低电平。 电感器也会变得非常热。 我们有52块板、我已经用了三块板进行调查。 下周我需要得出一个结论、因为这会影响我们的日程安排。 "我不会骗你的。"

    有什么建议吗?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉迟到了响应。

    [报价 userid="35206" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419036/tps923653-design-check/5446875 #5446875"]调整 ROVP 无疑有助于降低开路负载电压(尽管我预计器件会关断而不是保持开路负载电压)。 [报价]

    当发生开路负载故障时、器件不会自行关断。 请参阅 数据表中的第8.3.7节故障保护。

    [报价 userid="35206" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419036/tps923653-design-check/5446875 #5446875"]此外、数据表指出、让 RFSET 引脚保持开路默认开关频率为100kHz、在本例中无效。 [报价]

    这是数据表中的一个错误。 您不能使 FSET 引脚保持断开状态。 我们将在下一次数据表修订中更正此错误。

    连接负载后、驱动器将保持故障模式、将 FAULT 引脚拉至低电平。 电感器也会变得非常热。[/报价]

    请向我展示您如何更改 OVP 电阻以及您对原理图所做的任何其他更改。 另请向我展示测试设置。 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是客户的回复:

    第8.3.7节指出、当 LED 开路负载时、器件停止开关。 你是否能够详细说明器件不关断? 可能我们要混合这些项。

     

    感谢您澄清 FSET。 我们将继续使用大约400kHz 的频率进行测试、RFSET 为59千欧。

     

    关于 OVP、根据我的理解、我们希望保持在1.1V 以下以保持在 CC 模式。 我不考虑您所示的 VCC_TH 阈值。 我们将 ROVP2从20k 更改为39k、并获得了33V 开路电压。 20K 时、我们得到了63V、这个值太高了。 出于安全考虑、我们的电路板不支持超过50V 的电压。 在39K 和 LCD 最大电压27.2V 时、我们得到 ROVP2为1.02V。 ROVP1保持为1MEG。

     

    我们还测试了100kHz、200kHz 和400kHz 的开关频率。 现在、我知道我们不能让 FSET 在100kHz 保持开路、因此我们将在 RFSET = 59K 时保持在400kHz。

     

    我认为我们的问题在于电感器、Csense、Rsense 和补偿网络。 我们计算出的电感器为~100uH、我使用33uH 和330uH 的不同电感器进行了测试。 33uH (DCR 越小、可以避免过热)似乎在一个电路板中表现正常、但在另一个电路板中表现不佳。 数据表不清楚如何计算补偿网络、因此我们使用了建议值、但我们可能需要对其进行调整。 在某些测试中、Vsense 超过0.3V。 我怀疑我们的线绕 Rsense 有问题、因此我将使用另一个非线绕电阻器进行测试。 向 Csense 添加更多电容可在一个电路板上获得帮助、但在另一个电路板上没有帮助。 在一个电路板中、IC 发生故障(VCSP - VCSN 短路)。 在另一个板中、补偿电容器发生了短路。 您可以看到、我收到的信息存在冲突。 今天、我将在干净的电路板上进行更多测试、并让您知道。 我们可以通过电话了解测试的详细信息。 显然、我们有一些严重的问题。 我认为、我们只需要为配置找到正确的值、计算的值不一定有效。

    ***编辑10/9 -在上次发布后收到的新信息。***

    客户执行了以下操作

    1. 将 ROVP2更改为39k、以降低开路负载电压。
    2. 将 Csense 增大到20.2uF。
    3. 将电感器更改为56uH
    4. 更改了电阻器类型、以避免线绕的电感特性
    5. 添加了另一个与 Ccomp 并联的1nF。

     

    经过这些更改、Vsense 具有0.2V 的压降、LCD 的输出电压处于范围内(24V)。 但是、如果我们观察示波器上的开关节点、会发现当 RFSET 为59K 时、它在大约3 MHz 处进行切换、我们预计大约为400kHz。 因此、似乎仍然有一些问题。

    谢谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    第8.3.7节说明当 LED 开路负载时、器件停止开关。 你是否能够详细说明器件不关断? 也许我们要混用这些项。

    当我在上一篇文章中说到"关断"时、我意思是说器件进入了禁用器件的"关断模式"(这与通过将 EN/PWM 引脚保持在低电平的时间长于 t_pwm_in_off)来禁用器件的方式相同。 当发生 LED 开路故障时、器件会停止开关但未被禁用。

    请尝试在具有上面原理图中所示默认设置的电路板中进行以下修改-  

    • 将 R243更改为39k Ω
    • 将 C183更改为0.22uF
    • 将 R241更改为适合电流检测的电阻器类型
    • 将 C185放大至较大的值、如10nF
    • 将 R245降低至较小的值、如200ohm

    请尝试一下、看看这是否有用。

    顺便说一下、您是否曾在 EVM 上尝试过这些设置? 如果是、那么它是否起作用?

    此致、

    Steven