工具与软件:
HII TI 团队、
我们将此 IC TPS51397A 用于+15V 至5V、10A 的应用。 我们是按照 TI 数据表建议的设计的。
具体电路如下所示。 我们还在+15V 上添加了两个33uF 陶瓷电容器、在+5V 上添加了三个33uF 陶瓷电容器。
e2e.ti.com/.../tps51397arjer.pdf
1. 如果我们在+5V 上的初始25W 负载下工作。 在该负载下、SS 引脚悬空。 则其性能正常。
然后将负载 25W 增加到30W。 +5V 压降和关断。 然后、为了解决该问题 、我们在 SS 上添加了20nF 电容器接地、然后再次将 IC 正常运行。
3、同样的问题是我们把负载增大到30W 到35W 然后再次将 SS 引脚电容器增加至100nF 、然后 IC 将再次正常运行。
4. 接下来、 我们将负载增加到35W 到40W、重复同样的问题。 然后再次将 SS 引脚电容增加至200nF 、然后 IC 将再次正常运行。
TI 在数据表中建议的软启动时间最长为2.5ms。 在200nF 电容器下、软启动时间为24ms。
请建议将 ss 引脚电容增加至200nF。 是否可以。 我们还将+5V 上的电容减小到330uF。 面临总线相同的问题。
谢谢
Lokesh Gurjer
设计工程师