This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:TPS61391在空载时的功耗

Guru**** 2512795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419606/tps61391-tps61391-power-consomption-at-no-load

器件型号:TPS61391

工具与软件:

你好  

我正在从事一个设计、应该将电压从3V 升压到35或45VDC

我正在使用 TPS61391、负载电流为零(小于20µA)  

我测试了 TPS61391评估板、并注意到评估板在空载时的电流消耗为15mA、  

我使用的电池非常小、这种电池不允许该电流、  

数据表中 tps61391的 IQ 小于1mA

我没有找到一个解释,你能帮助了解为什么开发板消费15mA 3673v 侧?

此致

Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    TPS61391EVM 具有许多其他功能块、例如连接70V 的正电荷泵、连接-35V 的负电荷泵以及 APD 电源。

    如果您仅使用升压功能、请尝试下面显示的修改、然后再次测量空载时的电流消耗。

    谢谢你。

       

    我们从10月1日到7日在这里度过了一个漫长的假期、很抱歉回复可能会延迟。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei  

    感谢您的反馈  

    我已拆焊请求的元件、我们在输入端通过3V 以上传递到10mA  

    这对于我们的设计而言仍然是不可接受的  

    你有什么想法为什么它是过度消耗?

    此致

    Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    我在假期结束后再次核对一下 EVM (10月8日上班)。

    此致

    Lei

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lei、祝您假期愉快、期待您的反馈  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ziad、

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    我在 EVM 上进行了验证、并在空载时观察到类似的输入电流。

    TPS61391的 Rdson 很大。 当 Vin = 3V 且 Vout = 48V 时(对于 I 验证的 EVM、Vout = 48V。 当 Vout = 45V 或35V 时、应该会出现类似的行为)、即使没有负载、该器件仍在 DCM 模式下工作、频率约为700kHz。 效率非常低。

    因此、有了 0.34mA (来自数据表)内部 Vout 泄漏电流、15mA 输入电流仍会消耗。

    它是否可用于在您的应用中添加 EN/DISABLE 信号并在空载时禁用 TPS61391?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lei 的反馈  

    实际上、我正在空载(50µA 负载)下使用它  

    因此、我对优化空载电流感兴趣  

    从您的角度来看、是否有任何解决方案?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    负载是否始终需要35V 或45V 输出电压? 如果 只需要35V 或45V Vout 即可在短时间内激活负载、则可以使用 EN 信号来启用/禁用器件。

    如果应始终启用器件、抱歉、可能没有有效的方法来降低输入电流。

    其他可行的解决方案是使用具有脉冲跳跃 PFM 模式的升压转换器和电荷泵生成45V 的输出电压。 下面是一个示例。 您能否提供更精确的输入电压范围? 因此、如果该解决方案可接受、我可以搜索更合适的器件。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Lei

    请允许我解释我的需求

    我有一个由3V 电池供电的小型系统(因此输入电压(2、5至3、5)标称值为3

    每天48次、每次5秒、我需要用高电压极化电极电流消耗50µA

    因此、我需要在空载时具有优化功耗的40V 或60V 电压  

    可以帮帮我吗

    此致

    Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    感谢您提供详细信息。

    如果我的理解是正确的、则极化电极所需的实时电压 为40V 或60V 非常短。 然后、在您的系统中、IO 信号是否可用于控制 TPS61391的 EN 引脚?

    如果是、我认为可以拉低 IO 信号、在大部分时间禁用 TPS61391、以节省电池电量。 TPS61391的关断电流很小、最大为1μA  仅启用 TPS61391 ("一天48次、每次5秒")。 还是甚至48 x 5 = 240s 的高输入电流(~15mA)也会是问题所在?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、  

    我希望系统具有3mA 工作电流最大值

    这是可能的吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    当拉低 EN 以禁用 TPS61391时、作为我对 EVM 的测量、Vin 电源的总关断电流为 16μA (由反馈电阻器引起的7.5μA 和其他主要的电阻器来自输入电容器)。

    应符合您的要求。

    此致

    Lei