This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:具有负输出电压的电源正常信号

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422848/tps54160a-power-good-signal-with-negative-output-voltage

器件型号:TPS54160A

工具与软件:

在使用负输出电压运行 TPS54160A 时、电源正常运行会使我感到困惑。 我假设电源正常引脚被取消置位、因为 VSENSE-GND 电压为0.8V。 只是 GND 为-12V。 但是、 电源正常引脚似乎被置位。 为什么会有什么想法? 右侧原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、你好

    感谢您发送编修。 关于电源正常状态的假设是正确的、一旦 VSENSE 引脚处于内部基准电压的94%和107%之间、PWRGD 引脚会取消置位、并且引脚悬空。 尽管在电路中、当 PWRGD 引脚取消置位时、相对于 Vout 的引脚电压将为3.3 -(-12)= 15.3V、大于 PWRGD 引脚的绝对最大额定值(6V)。 这可以通过使用使用 反相降压/升压转换器(修订版 B)中所示的电平转换电路来避免。 此外、您可以将 R1添加到电路中、如随附的图所示。 选择 R1的值时、应确保电源正常的电压低于绝对最大额定值、并在 PGOOD 取消置位时高于 Q1的阈值。

    我希望这可以解决您的问题。

    谢谢你

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Onkar、感谢您的答复!