This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:IEC 62368-1的可接受条件

Guru**** 2811775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419125/tps1663-conditions-of-acceptability-for-iec-62368-1

器件型号:TPS1663

工具与软件:

我将此部件用于向欧盟和英国销售的产品。 我想获取 IEC 62638-1证书(CB 证书?)副本 以及报告中可接受条件的副本。

请提供建议。

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉耽误你的时间。

    它位于 TPS1663部分的技术文档部分。

    https://www.ti.com/lit/cr/slvq011/slvq011.pdf?ts = 1727775546521&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS1663

    谢谢  

    Amrit Jit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是证书、但不包括可接受条件部分、该部分在报告的几页之后包含、并在最终产品设计中指定安全使用组件所需的任何特定条件。 它可能包含在标题为"一般产品注意事项"的章节中。 任何 UL 认证组件报告中也包含可接受条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉耽误你的时间。

    网络中提供的文档是我们获得  IEC 62638-1证书的报告。

    我将再次与源进行检查。

    您是否与 TI 签订了 NDA? 我们可以通过 您所在地区的本地销售人员或 FAE 进行销售。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在网站上看到的只是前几页、不是完整的报告。 我目前没有保密协议、但如果需要签署保密协议、则可以在收到包含可接受条件的页面时签署保密协议。 请告诉我如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    有关 NDA、请联系当地销售部门和 FAE。  

    谢谢  

    Amrit