This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:加电问题

Guru**** 2814865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410890/tps54j061-power-on-problem

器件型号:TPS54J061

工具与软件:

嗨、团队:  

上电时、SS 会从零开始增加、?目前 FB 外部电压较高(如1V、1V 高于1.16*0V)是否会触发 OVP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!  

    您是否使用了1V 的外部基准? 需要在软启动之前施加外部基准电压(0.5V- 1.2V)。 它不会导致 OVP、它将覆盖内部基准并将其用作新基准电压。

     

    此致!
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar:  

    此案例已关闭。 谢谢