This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:需要输出电容器?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422973/bq25302-output-capacitor-required

器件型号:BQ25302

工具与软件:

你好。

我将修改使用 BQ25302的充电站的行为、以便在移除电池时、IC 的 EN 引脚被拉低、从而关闭 IC。 在 IC 上、我将 POL 接地以允许这样做。

我不希望 STAT LED 闪烁、这是此类情况下的正常情况。

为此、我构建了一个类似这样的电路(见图)。 漏极连接到5V 电源。

此栅极由电池供电、配备一个100k 电阻下拉电阻器来抵消电池 IC 的影响、即使电池缺失也会让它想要为电池充电。

R43需要具有较高的值、以便它在充电时不会耗尽电池电量。

我遇到的问题是、100K 不足以应对 BQ25302的行为。 它仅在我在 R43上使用1K 电阻器时不理想电流输出、该电阻器对于电池消耗的电流过高。

但是、如果我移除10uF 的 Cout 电容器、R43上的100k 电阻器就可以正常工作。 所以-一切看起来都可以在 Cout 被移除的情况下工作、但我知道是在那里控制纹波。 不使用 Cout 是否会产生负面影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10uF 输出电容器是必备器件。

    谢谢!

    宁。