This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:关于散热焊盘和 GND 之间的电阻值。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420839/tps25944l-regarding-the-resistance-value-between-the-thermal-pad-and-gnd

器件型号:TPS25944L

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户说、当他们在打印图案中将散热焊盘连接到 GND 时、他们测量了两者之间的27Ω 电阻值。

在散热焊盘和 GND 之间出现此类电阻值是否正常?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-san:

    我这周太棒了、将在周一之前与您联系。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    好的。 谢谢你。

    正在等待您的回复!

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我必须在实验中对此进行检查。 我将尝试通过 EOD 来与您联系。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    也是延迟拓扑。 我已经验证了这一点(在工作台上并与团队讨论了这一点)。 是的、您在 GND 引脚和散热焊盘之间会有一些阻抗。 这是器件的预期状态。  

    焊接在 PCB 上时、如果他们在布局中将散热焊盘正确连接到 GND、则不应出现阻抗。

    此致、
    Arush