This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:LP5891-Q1的多路复用选项

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421623/lp5891-q1-multiplexing-options-with-lp5891-q1

器件型号:LP5891-Q1

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们希望使用 LP5891-Q1以无源矩阵方式驱动具有~ 10,000个 LED 的 LED 矩阵。 通过使用 数据表中所述的4个 LP5891-Q1、我们可以使用192 x 64个单色 LED、此配置非常适用。 我想知道、对于这个配置、我们可以选择哪些多路复用选项。  
根据我的理解、我们应该能够同时运行192个 LED、这相当于64个多路复用。 也就是说、64行会按顺序驱动、其中一行处于开启状态、所有其他行处于关闭状态。  
我想知道是否也可以 同时驱动多个 LED 行(例如2 x 32行、即32路复用)、而特定列和行中的每个 LED 可以使用特定的电流驱动。 换句话说、当 依次使用4个 LP5891-Q1时、我们可以将不同的多路复用方案使用为64路复用(例如16、32、48)吗?  

根据上面的主题、我假设需要以最多2个 LP5891-Q1堆叠、以便 能够使用32路多路复用;或需要3个 LP5891-Q1才能使用48路复用。
非常感谢您的帮助。  

此致!

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christoph:

    我们的专家是 ooo、请预计响应会有所延迟。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    [报价 userid="625762" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421623/lp5891-q1-multiplexing-options-with-lp5891-q1 "]我想知道是否还可以 同时驱动多个 LED 行(例如2 x 32行、即32路复用)、而特定列和行中的每个 LED 是否可以用特定电流驱动。 换句话说、当 依次使用4个 LP5891-Q1时、我们可以将不同的多路复用方案使用为64路复用(例如16、32、48)吗?

    使用不同的多路复用方案有什么目的?

    当您使用四个可堆叠模式时、最多可扫描64条扫描线、这意味着您可以使用少于64条扫描线。 但 行号在硬件设计期间是固定的。

    BR

    Monet Xu