This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:影响 THD 和频率尖峰

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505, TPSM84209, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413968/tpsm84209-impacting-thd-and-frequency-spikes

器件型号:TPSM84209
主题中讨论的其他器件:PGA2505、、 LMZM23601

工具与软件:

您好!

我有一位客户使用 TPSM84209为 PGA2505供电

但是、他们遇到了辐射高频尖峰、这些尖峰会影响放大器的 THD。 当他们将  TPSM84209替换为 LMZM23601时、他们会看到较低的 THD、但低频电压纹波相同。  

我想 了解更多信息、但我想知道团队在这里是否有任何初步想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们正在中国假期,将于9月18日回复。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:  

    谢谢您让我知道。 我还附上了相关规格、如果您需要查看布局或原理图、请告知我、我们可以通过电子邮件交换。  

    输入电压:19 -24VDC

    输出电压:5V 直流

    输出电流:最大值0.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abigail

     辐射高频尖峰的频率是多少? 客户现在有什么问题? TPSM84209是否能够满足客户的需求?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户请告知我、他们不会使用 TPSM84209、并为输入和输出电容器的导电 IO 测量附加了以下波形。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abigail

    能否分享客户的原理图?  如果客户愿意、我们仍准备为他们提供支持、并尝试确定问题。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天通过电子邮件共享-如果打开文件有任何问题、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    他今天不在办公室。 您的电子邮件回复可能会延迟。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想在此处再次签入、以查看是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abigail

    很抱歉,我刚从假期回来,检查了布局.

    布局应进行优化:Cin 应靠近 Vin 引脚和 GND 引脚放置、并且不要使用散热面板连接、这样可以降低寄生电感。 SW 平面应更小、以降低辐射 EMI、因为 SW 是高 dv/dt 节点并用作天线。  下面附加 TPSM84209的布局示例:

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会向客户推荐-谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢