This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:关于操作和 VCC 电压。

Guru**** 2529530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421229/lm25149-q1-regarding-the-operation-and-vcc-voltage

器件型号:LM25149-Q1

工具与软件:

对于从24V 到5V 的降压转换器设计、我们刚刚使用了 LM25419。 我们设计的是带5mE 传感电阻的8安培电流。 但在0.5安培之后、电压开始作为锯齿波下降、甚至电流也开始下降。 我知道它可能会进入保护模式。 我们考虑移除感应电阻并增加 o Ω 电阻、以解决电流检测跳闸问题。 我们也这样做了。 之后、转换器级能够工作直至1A、之后在增加负载时、电压开始在稳定状态(直线)下降低至较低的电压(如4.5V、4V 等)。 在打开和关闭之后、转换器级本身停止工作。 VCC 和 VDDA 提供0.46V。 这在两个板上发生了两次。 隔离式解决方案。 感谢您的观看。文件://www.2024-10-04%LVDe.png:/home/soundharb/Pictures/Screenshots/Screenshot %20from%202024-10-04%EVDL.png 2015年07月21日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 Vin、SW、Vcc 和 VDDA 的示波器波形?  

    请使用此设计计算器填写您的设计规格、以便我们比较您的组件值- https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 在这里、我将添加开关节点和输出波形。 问题是 IC 本身遇到了问题、此后 我没有从 IC 获得任何 Vcc、VDDA 或任何输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享链接。 我将尝试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soundhar:

    请告诉我、哪种波形对应于每个测量值。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahil、请查看随附的。 实际上、加载一点点负载后、IC 跳闸、然后它没有打开。 遗憾的是、我们当时没有探测 Vcc 波形。 之后我们没有获得 Vcc 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahil、为了了解更多信息、我将添加我们最近的研究和测试中的图片。 在本页之前的聊天框中所附的同一原理图中、我们将电流检测滤波电容器33pF 更改为10nF。 我们得到了一些结果、超出4.3A 的负载电流时、电压将下降。 和栅极脉冲在4.3A 后不正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这显示负载为4.6A 而电压输出为4.10V 的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这显示负载为8A 且电压输出为3.6V 时的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在测试不同负载电流时添加全部三个脉冲波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用此设计计算器填写您的设计规格、以便我们比较您的组件值- https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5149_2D00_LM25149-Quickstart-Calculator_5F00_filled.xlsx

    尊敬的 Rahil:对于我们的设计、请查看随附的填充值。 如果可能、请告知、我们可以将与联机会议连接、以便更好地理解并更快地找到结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soundhar:

    元件值看起来正常。

    从 33p 转到10n 可能有助于您的感应电阻器上的噪音导致问题。 这可能是布局问题。 请分享您的布局文件以供审核。

    此致、

    Rahil