This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:输出电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM25143, LM5149, LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417876/lm25143-output-current

器件型号:LM25143
Thread 中讨论的其他器件: LM5149、LM5148、 LM5148-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们需要实现15V~28V 输入和12V/30A 输出。 目前、我们已选择 降压控制器 LM25143来 实现这一目标。 但是、我们对输出电流有一些疑问、如下所示:

1) 1) LM25143 支持 双通道输出。 如果我们将输出电流设置为30A、 这是否意味着一个通道输出电流为30A、还是两个通道组合为30A (每个通道为15A)?

2) 2)如果一个 通道输出电流为30A、我们能否仅使用一个通道并使另一个通道悬空?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为、最好并联使用两个稳压器来实现30A。  这样、每个稳压器将产生15A 电流。

    请参阅数据表和相关应用手册中的示例。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    非常感谢您的答复。 如果我们 只需要一个单输出可达到12V/30A 的降压控制器、您有什么不错的建议吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    10月份将其分配给我们的 E2E 团队。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    可以使用 LM5149或 LM5148。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5148-Q1页面上提供了适用于20A+的参考设计。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    您是否具有30A 输出的参考设计文件?

    谢谢!

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    其中2个参考设计具有30A 的标称值。 在此处找到- www.ti.com/.../LM5148-Q1

    此致、

    Rahil