This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:用于 bq24072的最大电池

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ25185
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421255/bq24072-max-battery-used-for-bq24072

器件型号:bq24072
Thread 中讨论的其他器件: BQ25185

工具与软件:

您好!

我们在设计中采用 bq24072已有很长一段时间、与1000mA 串联锂离子电池配对使用、它运行良好、不会出现任何问题。 现在、我们正在考虑切换到2000mA 电池并通过 bq24072为其充电。

与 bq24072一起使用2000mA 4.0电池是否会导致任何问题?

本充电器可安全使用的最大电池容量是多少?

谢谢!

Jagan K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:  

    请查看我的以下评论。  

    将 bq24072与容量更大的电池搭配使用时不会出现任何问题。 请注意、与采用1000mA BATTERY 的设计相比、充电时间会增加;因此、如果快速充电电流保持不变、则可能需要考虑通过更改 TMR 引脚上的电阻值来延长充电安全计时器的持续时间。  

    bq24072充电器 IC 没有指定的最大电池容量。 请注意、通过 bq24072的建议最大电池放电电流为4.5A。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您的支持。

    在我们的设计中、我们采用了以下电阻配置、以确定1800mA 的电池容量

    • RILIM :1.1kΩ(1.5A 输入电流)
    • RISET :4.7kΩ(189mA 充电电流)
    • RTMR :47kΩ

    根据 RISET 值、电池充满电大约需要9.5小时。 考虑到这一点、您认为 RTMR 值是合适的、还是应该调整?

    此致、

    Jagan K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:  

    鉴于电池充电大约需要9.5小时、我建议您增加 RTMR 电阻值。 RTMR = 47K Ω 将根据数据表第13页电气特性表中的公式将典型充电安全计时器长度设置为约6.26小时、如下所示、以供您参考。  

    RTMR = 72k Ω(最大允许电阻值)将典型充电安全计时器长度设置为9.6小时。 因此、我建议将 RTMR 调整为72千欧。

    请注意、鉴于 RTMR = 72k Ω 时的容差安全计时器最短持续时间为7.2小时。 因此、您可能需要考虑通过将 TMR 引脚连接到 GND 或增加充电电流设置来禁用安全计时器功能、以确保安全计时器不会过早停止充电。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您的建议。 我们将在我们的项目中实施它。

    此外、我们正在考虑为我们的新项目选择一种类似于 bq24072、但成本更低的替代充电 IC。 我们不需要 SYSOFF 和温度监测功能。 如果您有任何建议、请告知我们。

    非常感谢您的支持。

    谢谢!

    Jagan K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:  

    我建议将 BQ25185视为与 bq24072功能相似的低成本选项。  

    我在此处链接了产品页面: BQ25185数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

    此致、

    Garrett