This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:REGIN 路径+ REG0、REG1、REG2配置中的加热电阻器问题帮助

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422685/bq76952-issue-with-heating-resistor-in-regin-path-reg0-reg1-reg2-configuration-help

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

大家好。

我使用 BQ76952处理12节串联 BMS。  请验证原理图。 R16被加热、而 R16与二极管串联、然后连接到连接 BREG 和 REGIN 的 BJT。 如何针对上述原理图配置 REG0、REG1和 REG2? 可能的原因是什么。 如果要更改原理图中的任何其他建议、请也提出这些建议。  

谢谢你。

 e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_LiBMS_5F00_2024_2D00_10_2D00_09.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praba、

    通过 R16的电流有多大?该电阻的额定功率是多少? R16为1K Ω、与典型值相比似乎相当大。  

    第16.2.2节详细设计过程 使用我们的器件进行设计时、BQ76952数据表中可能会提供一些有用的建议。

    此致、
    Alexis