This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73601-ESR:输出电容和总 EP 对稳定性的影响

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423114/tps73601-ep-output-capacitance-and-total-esr-effect-on-stability

器件型号:TPS73601-TPS73601 EP

工具与软件:

 在 LDO 的数据表中、显示输出电容与总 ESR 的乘积应低于50欧姆。 这听起来像是一个拼写错误、因此我假设有另一种方法来使用突出显示行中所述的该方法。 如何使用输出电容和 ESR 来指示稳定性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    它应该是50nF 欧姆。  保持在该值以上可增加稳定性裕度、从而防止瞬态条件下输出发生振铃。

    谢谢!

    Stephen