请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS73601-TPS73601 EP 工具与软件:
在 LDO 的数据表中、显示输出电容与总 ESR 的乘积应低于50欧姆。 这听起来像是一个拼写错误、因此我假设有另一种方法来使用突出显示行中所述的该方法。 如何使用输出电容和 ESR 来指示稳定性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在 LDO 的数据表中、显示输出电容与总 ESR 的乘积应低于50欧姆。 这听起来像是一个拼写错误、因此我假设有另一种方法来使用突出显示行中所述的该方法。 如何使用输出电容和 ESR 来指示稳定性?