This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:CCM 和 DCM 工作模式的转换条件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422817/lm3409hv-transition-conditions-for-ccm-and-dcm-operating-modes

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

工具与软件:

此器件有两种工作模式:CCM 和 DCM。 从 CCM 转换到 DCM 的条件有哪些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    当电感电流达到0A 时、LM3409将进入 DCM。    当负载电流小于峰峰值电感器 纹波电流的1/2时、将发生从 CCM 到 DCM 的转换。  随着 LED/电感器电流降低、转换器最终将进入 DCM 模式。

    谢谢!

    Jaron