This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7712A:启动时延迟欠压检测

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424034/tl7712a-delay-undervoltage-detection-at-start-up

器件型号:TL7712A
Thread 中讨论的其他器件:TPS3842

工具与软件:

我正在开发一种使用 TL7712并根据电池充电状态和是否存在12V 主电源电压来启用/禁用12V 电池电源的解决方案。

简而言之、当没有12V 主电源、而刚刚连接电池时、会出现电压骤降。 我 想 将欠压检测延迟到电池电压达到标称值。 否则、DIP 会导致7712触发复位、进而断开电池连接。 断开电池后、由于没有从7712复位、串联 MOSFET 将电池重新连接到负载。 电压骤降会再次发生、并且整个周期重复。

我的想法是完全移除 CT 电容器并增加 CREF 电容器的值(连接到2.5V 基准)、以便在电池加电后立即在短时间内降低检测阈值。

我的想法是可行的、如果是、建议的 CREF 值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    可以切换到其他器件吗? 我们拥有42V 器件 TPS3842、这是非常适合监控12V 电池、并具有检测延迟功能。 该器件可将欠压检测延迟高达28秒(将一个10uF 电容器连接到 CTS)。  

    https://www.ti.com/product/TPS3842

    对于您的设计查询、这可能不可行、您可能需要来调整器件的 VREF 的电容量也可能会损坏基准。 我必须仔细检查 VREF 的引脚容差。

    Jesse