This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:初始 RSOC/RM 过低

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423886/bq3050-initial-rsoc-rm-too-low

器件型号:BQ3050
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我们会遇到 BQ3050问题。

问题在于初始 RSOC 或/和剩余容量。  

当我们在测试仪上放置原始设备时、初始 RSOC 为~7%、且低于 RM-Alarm Limit。

在写入 GG 文件并进行校准后、绝对值发生变化(例如、写入的电池容量较小)、但 RSOC 保持在7%、即使在完整的下电上电后也是如此。

到目前为止一切顺利。

遗憾的是、我们有较旧的参考样片、这些样片似乎以相同的方式处理、它们在由 BQ 软件读出时显示几乎相同的值。 但这些样本具有~40% RSOC 和相同的条件(电池和 电池组电压、化学成分)

什么会导致行为上的这种差异? 参考手册 SLUU485a 指出初始 RSOC/RM 是根据 OCV、化学物质、EDV2处的 DOD 和 Qmax Pack 计算得出的。 在我们的样片中、所有这些参数似乎都相同。  

非常感谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!  

    您能否向我提供此行为的 BQStudio 日志文件?  

    此致、  

    Robert。