This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:BATFET 和 QON

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422924/bq24296m-batfet-and-qon

器件型号:BQ24296M

工具与软件:

您好!

设置:

我们使用 BQ24296MRGER 作为便携式设备的 BMS。 器件中有一个 MCU、它是控制 BMS 的主机器件。

器件中的 MCU 和其他外设由 BMS 的 SYS 输出供电的电源供电。

我们还在 BMS 的 QON 引脚上有一个用于导通器件的开关。

我们已经添加了一个门控、该门控使用固件来禁用 BATFET、如果插入了 USB 电源且未按下 QON、MCU 会强制禁用 BATFET。

问题条件:

现在我们面临的问题是、当器件(带电池)关闭、插入 USB 并且不触发 QON 时。 该器件会像在固件中一样开启、然后禁用 BATFET、然后关闭。

但在触发 QON 时、器件不会开启。 无论是否连接了 USB、它都不会再次打开。

仅当拔下并插回电池时、它才会打开。 在这之后、它可以正常工作?

我测量了 SYS 上的电压、它显示为3.6V。

问题:

为什么即使在触发 QON 后器件也无法开启?

即使 在禁用 BATFET 后、为什么 SYS 显示为3.6V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun、

    我们现在正在研究这一问题、并将在一天结束时作出回应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun

    检查 BATFET 关闭情况和 QON 未触发、将尝试让您在明天进行更新。

    SYS 显示3.6V --这是电池放电时的最小 SYS 电压。  在这种情况下、放电或 BATFET 关闭时、电池的电量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    电池未完全放电。 而 BATFET 已关断。

    此致、

    Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun

    [quote userid="607853" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422924/bq24296m-batfet-and-qon 为什么在触发 QON 后设备也不能打开?

    BATFET 关闭条件可能由 I2C 引起、需要考虑以下几点:

    1.) I2C 命令关闭 BATFET -禁用看门狗、然后禁用 BATFET -验证之后没有其他 I2C 通信、I2C 需要很安静。  

    2.) SCL 和 SDA 上拉的源极电压- BATFET 关闭后、上拉电压是下降还是干扰?