This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:为什么 TPS548A28的 PGOOD 信号在 Vin 不等于0V 时仍被拉高?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419281/tps548a28-why-is-the-pgood-signal-of-tps548a28-still-pulled-high-when-vin-is-not-equal-to-0v

器件型号:TPS548A28

工具与软件:

在我们的设计中、我们使用 TPS548A28芯片将5V 转换为1.0V。 根据数据表、当 Vin=0V、VCC PGood = 850mV~1000mV 时、Ven=0V 且 PGOOD 可通过10-kΩ 电阻上拉至3.3V。 然而、在我们的实际测试后、当 Vin 不等于0V、Vpgood =0V、Ven=0V 且 PGOOD 通过10-kΩ 电阻上拉至3.3V 时、VCC 仍等于850mV。 原因是什么? 可以参考下图、其中蓝线为 Vin、绿线为 Vpgood、红线为 Vout、黄线为 Ven。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    "VIN 不等于0V、Vpgood =0V VCC、Ven=0V、并且 PGOOD 可通过10-kΩ 电阻上拉至3.3V、Vpgood 仍等于850mV。"

    PGOOD 保持在850mV 的低电平钳位电压、直到 PG 在 FB 为92%时达到导通阈值。 您可以看到绿色的波形从低电平钳位下降到850mV 至0、然后在 Vout 达到调节后再上升至3.3V。  

    此致!
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据测试结果、当 EN 信号变为高电平时、PGOOD 立即从850mV 变为0V。 然而、当 Vin 不等于0V 时、PGOOD 仍为850mV、这与数据表的说明不一致。 是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    850mV 是 PGOOD 的低电平钳位电压。 PGOOD 正在等待 EN 信号、只要有 VCC 或 VIN 为器件供电、它就会被钳位在850mV。 PGOOD 输出的 VCC 最小值为1.5V、因此需要有 VIN 才能处于低电平钳位状态。  

    此致!
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试后、我们发现、在 EN 信号有效之前将 VCC 输入提供给548A28时、Vpgood 可以钳位在0V。   现在我们有以下三个问题:
    1.  对 VCC、VIN、VEN 的电源时序控制有何要求?
    2.  VCC 有效工作的最低阈值是2.87V 还是3.13V?
    3.  根据前一个设计, VCC 是否需要一个串联的二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    1) 1)是、数据表 具有内部和外部 VCC 的上电序列。  

    2) 2) 如果使用外部 VCC、则应在 VIN 和 EN 之前施加。 VCC 的最小阈值为2.87V (这是 UVLO 上升阈值)、但 VCC 的最小建议值为3.13V  

    3) 3) VCC 不需要串联二极管。 但它确实需要一个额定电压至少为6.3V 的2.2uF 陶瓷电容器。  

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表的说明、VCC 的上电时间只需早于 VIN 或 EN。 在我们的设计中、VCC 上电时间是否需要早于 VIN 和 EN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    您是否正在使用外部 VCC? 如果是、那么在 VIN 和 EN 达到上升阈值之前、更容易应用该引脚。 这是为了确保器件使用外部 VCC。 外部 VCC 应位于 EN 信号之前。  序列可以是 VIN、VCC、EN、但这会使时间窗口更小。 VCC 需要在时间窗口的红圈期间激活。 或者、VCC 只需在 VIN 和 EN 之前上电、而不必担心在 VIN 和 EN 之间实现该功能。  

    此致!
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 VIN 是整个板子的电源输入、肯定是最早要通电的时候。 但我们的设计控制 EN 的上电时间、比 VCC 的上电时间晚约40ms。 该设计是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    没关系、只要进入 VIN、VCC 和 EN、这只是意味着 EN 将是启动上电序列的信号。  

    此致!

    Ryan