This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:最小电源电压

Guru**** 2550300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1, LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420095/tps92638-q1-minimum-supply-voltage

器件型号:TPS92638-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5164-Q1

工具与软件:

您好!

我想为 TPS92638-Q1的"电源"引脚提供具有5V 输出的降压转换器(LM5164-Q1)、我是否会有产品的稳定性问题?

我很担心最低的5V 电源、通过持续向5V 电源供电来运行它是否正确?

我会以3.2V 的电压将单个1 LED 连接到 Iout 引脚(我在下面附上了代表性原理图)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ömer

    LED 驱动器通常由降压转换器的输出供电。

    我不熟悉前面提到的具体 LM5164-Q1器件。 如果您对降压转换器环路的稳定性有疑问、可随时将问题转给直流转换器团队。

    我很担心最低的5V 电源、通过持续向5V 电源供电来运行它是否正确?

    5V 是 最小值  TPS92638-Q1的工作电源电压。 您必须确保在最坏的负载瞬态期间(例如:所有8个通道同时启用)、电源电压不会降至5V 以下。

    电源线上的瞬态压降是降压瞬态性能和电源引脚上的电容的函数。 您可以考虑在电源引脚上放置额外的大容量电容、以帮助提供瞬态电流并 更大限度地减小压降。

    您也可以考虑将降压转换器的输出增大到5.1V 或5.2V、这样可以承受最坏负载瞬态期间 TPS92638-Q1电源线上的100mV 压降。 缺点是电源电压增加会导致 功率耗散略微增加并降低效率。 根据您的要求、这种差异可能可以忽略不计。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    非常感谢您的回答、我还需要您的帮助。

    在我将设计的电路中、会有多个型号、在某些情况下、我需要避免连接某些 LED、但我希望 FAULT 引脚正常工作。

    在某些型号中、不应放置 LED、但我不希望它被检测为错误(开路负载)。 我能否放置一个不应放置 LED 的电阻器、以使其认为有 LED 而不发出故障? (下面、我展示了一个电子连接的示例。)

    同时、当我这么做时、对于3.5V LED、LED 将在电阻器上产生2.5V 的压降。 您建立的此连接是否会干扰我将从 MCU 控制的 PWM? (例如、如果我以50% PWM 的频率驱动 LED、那么它真的能以50%的频率驱动吗?)



    此致





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ömer

    我已经在您的另一个主题中解决了该问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420095/tps92638-q1-minimum-supply-voltage 

    您可以参考另一个主题、但请避免将多余的问题发布到多个主题、因为这会使我们更难跟踪和为您的问题提供支持。

    谢谢!

    Zach