This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:BQ28Z620

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421469/bq28z620evm-071-bq28z620

器件型号:BQ28Z620EVM-071
主题中讨论的其他器件:BQ28Z620BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

您好!

我正在将 BQStudio 与 BQ28Z620 EVM 板配合使用、但无法准确读取电池电压和百分比。 显示的值不一致、并且我的数据存储器配置不正确。 您能否提供需要为 BQStudio 中的每个部分设置的值的详细列表(例如、Calibration、Settings、Gas Gauging、Power、 PF 状态等)?

此外、我如何确定电池的化学 ID? 我正在使用3.7V 2200mA 锂离子单节电池、以及如何启用充电?

请提供正确设置和校准的分步指南。

谢谢你