This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:Kilim 和 KISET 在 BQ2407x 中扩展

Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422300/bq24073-kilim-and-kiset-spread-in-bq2407x

器件型号:BQ24073
Thread 中讨论的其他器件: BQ27220

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ24073 IC 设计电池充电器、并注意到了 Kilim KISET 因数在数据表中分布很大。 问题 :  我应该使用的最大值 Kilim KISET 为了确保不超过 USB 主机和电池的最大允许电流、或者是否应该使用典型值进行计算?

目前我使用了 Kilim 上限进行计算:  

  • 输入电流限制(IIN (MAX)):

    • 目标:  的最大输入电流  1.45A  .
    • USB 主机限制: 1.5A  .

    RILIM =时的计算 1.2 kΩ  (以(max)为上限):

    • 消息流 KIL4.72 (min)= 1500  -->  IIN (最大值) = 1500/ 1.2 kΩ ≈ 1.25A  .
    • 消息流 KIL4.78=(max) 1720.  --> IIN (最大值) = 1720/ 1.2 kΩ ≈ 1.43A  .
    • 消息流  Kilim (typ)= 1610   -->  IIN (最大值) = 1610/ 1.2 kΩ ≈ 1.34A  .

因此、我的典型输入电流将为1.34A、而不是1.45A。  我选择典型 Kilim 值进行计算  1.45A  —随后 选择一个较低的电阻值—由于 Kilim 的扩散、在最坏情况下、最大电流可能会超过 USB 限制。

同样的问题适用于 ICHG KISET . (我选择了3.32k、这样上限大约为300mA。。。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 鉴于您的目标是确保器件消耗的电流不会超过建议使用最大 Kilim 值的最大限值。 因此、我同意您的 RILIM 选择。

    如果您类似地希望确保绝不使用高于300mA 的充电电流进行充电、则还应使用 KISET 的最大值。 如果可以接受高于300mA 上限的一些裕度、则可以选择使用典型 KISET 值而不是最大值。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否快速看一下原理图、以检查是否存在任何潜在问题? 为了防止我犯错、我希望进行健全性检查、尤其是在 BQ27220部分。

    我还有一个问题:如果电池没有 BMS、电池可以放电多远、是否有限制? 例如、执行 BQ24073 是否具有防止过放电的安全功能? 我在数据表中找不到这些信息、或者可能忽略了这些信息。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:  

    请在下面评论 BQ24073的原理图审阅。 我已邀请一位同事来帮助审阅原理图的 BQ27220部分。  

    对于/CHG 和/PGOOD 引脚、TI 建议使用1k Ω 至100k Ω 范围内的电阻器连接到上拉电源轨。 鉴于这一点、我建议您增加 R605和 R607的电阻值。  

    BQ24073的其余部分看起来不错。 我认为没有其他问题。  

    [报价 userid="150839" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422300/bq24073-kilim-and-kiset-spread-in-bq2407x/5455318 #5455318"]关于电池放电距离有何限制(如果电池没有 BMS)? 例如、执行 BQ24073 具有防止过度放电的安全功能?

    BQ24073没有内置过放电保护。 您将需要我们的外部保护电路、以防止电池放电至过低的电压。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经看了 BQ27220的原理图、我唯一注意到的是 GPOUT 引脚的上拉电阻器应为10千欧、而不是100千欧。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您发送编修。

    由于这是经典的开漏配置、我认为我可以根据 LED 的电流需求确定电阻值。 但是、使用较高的电阻器时 LED 会太暗、因此 我想我必须找到不同的电阻器、或者我是否遗漏了什么?  

    感谢您抬头观看电池。 我现在将继续购买一个具有内置 BMS 的 BMS、因为这是一个 MVP、在这个阶段不需要过度设计。 不过、了解未来的迭代很好、因此我会记住这一点。

    最后、我想澄清一下:电池通过 Q2在内部连接到 OUT 引脚、没有法规、压降电压 VDO (BAT-OUT)为100mV (max)?  因此、我应该始终得到  VBATT-VDO (BAT-OUT)  在上  能源  引脚、例如、4.1V 满电时的4.2V LiPo、正确吗?

    此致、
    DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    这正是为何新的一对眼睛总是有用的! :) 这是一个复制粘贴错误。 感谢您观看该视频并检查原理图!

    此致、
    DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:  

    请查看我的以下评论。  

    /CHG 和/PGOOD 是开漏配置、但参考数据表第8.1节"绝对最大额定值/PGOOD 和/CHG 引脚的额定值为15mA 最大灌电流。 请在选择电阻器和 LED 元件时记住这一点。  

    [报价 userid="150839" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422300/bq24073-kilim-and-kiset-spread-in-bq2407x/5456044 #5456044"]最后、澄清一下:电池是通过 Q2在内部连接到 OUT 引脚的、没有法规、压降电压 VDO (BAT-OUT)为100mV (max)?  因此、我应该始终得到  VBATT-VDO (BAT-OUT)  在上  能源  引脚、例如4.1V (充满电时) 4.2V LiPo、正确?

    您的理解是、当处于仅电池模式时、OUT 由电池通过 IC 内部的 Q2 FET 提供。 VDO (BAT-OUT)规格在数据表第12页的电气特性表的"电源路径"部分列出。 100mV 是所述规格中的最大值。  

    此致、

    Garrett