This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:NTC 可以连接到 PTC 引脚吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408055/bq40z50-r2-can-a-ntc-connect-to-the-ptc-pin

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

  我可以使用 NTC 连接到 PTC 引脚还是必须使用 PTC 连接到 PTC 引脚?

  BQ40Z50-R2中 PTC 引脚的内部电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steel、

    否、您应该将 PTC 用于 PTC 引脚。

    如果您想知道引脚的内部电阻值、然后为应用选择正确的 PTC、那么我建议使用我们的 EVM 使用的相同 PTC:  PRF18BA103QB1RB

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

      谢谢、但是 PRF18BA103QB1RB  是否有无法满足我们需求的0603封装?您是否有任何采用0402封装的建议 PTC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steel、

    我想您可以查看的规格  PRF18BA103QB1RB  并找到0402封装中类似的方案。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

      这是为了理解选择该 PTC 的原理。

      PTC 的目的是监测 MOSFET 的温度、对吧? 因此、如果 PTC 的检测温度低于 MOSFET 的最高工作温度、可以使用、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steel、

    PTC 用于监测整个系统的温度。 因此最大工作温度可以高于应用在运行中将看到的温度。

    此致、

    Adrian