This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148设计帮助

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM25149-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421015/lm5148-lm5148-design-help

器件型号:LM5148
Thread 中讨论的其他器件: LM25149-Q1

工具与软件:

您好、TI

我目前正在与一个团队合作、该团队正在尝试为 mars type Rover 设计配电板、我们计划将48V 电池用作我们的主要电源、并正在研究降压转换器来降低我们更小的电子元件的电压。 目前、我们认为、其中大约7或8个器件需要降压至24V 电压(电流消耗为2A)、15V 电压(电流消耗为10A)、12V 电流消耗为3A、9V 电流消耗为3A、5V 电流消耗为3.5A、另一5V 电压(电流消耗为500mA)和3.3V 电压(电流消耗为500mA)。  此外、我还看到、在数据表中、可以使用外部电路来控制此转换器控制器是否有任何其他适合我们的降压电压的电路示例? 您还可以说此控制器非常适合我们的应用、或者您是否建议我们使用不同的转换器(如果使用哪一个)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    电流消耗可通过许多选项实现低于4A 的电流。  但是、您当然可以将此器件用于上述所有规格。 - 当然12V @ 10A 会适合 LM5148。   

    对于您在上面提到的电路、您希望具体实施什么控制?  如果需要、可以随时重新打开主题并进行详细说明。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    我想澄清一下我对控制电路的疑问、以及外部元件如何根据数据表中概述的不同应用而变化。 您是否会为我们的应用推荐任何评估板或参考设计文档? 具体而言、LM25149-Q1或 LM5149-Q1EVM 是否适合我们的需求?

    此外、我需要更正我之前关于48V 至24V 转换的陈述。 我最初说过、转换只需要2A、但由于将使用24V 电压为6个步进电机供电、每个电机的拉取约2A、因此总共需要12A 左右。 LM5148是否可以处理用于电压降压的这一电流量? 或者、使用多个 LM5148芯片组在步进电机之间分配功率是否更有效? 如果是、您会建议采用哪种配置:每2个步进电机1个转换器或每3个步进电机1个?

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    您可以使用单个 LM5148获得12A 输出电流。

    请查看下面链接的评估板。

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu773a/snvu773a.pdf?ts = 1728657337662&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5148

    建议使用计算器电子表格作为良好的设计起点、链接如下。

    www.ti.com/.../LM5148-LM25148DESIGN-CALC

    希望这对您有所帮助。

    David。