请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515HV-Q1 工具与软件:
1)。 对于9-16V 的输入范围、可以使用此 IC 生成的最小输出电压是多少? 1、3A 输出电流下是否可以使用3.5V?
2.) 我正在考虑开关频率为200k? IC 支持的最低开关频率是多少
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
1)。 对于9-16V 的输入范围、可以使用此 IC 生成的最小输出电压是多少? 1、3A 输出电流下是否可以使用3.5V?
2.) 我正在考虑开关频率为200k? IC 支持的最低开关频率是多少
1. 这是恒流源、因此输出电压是二极管 Vf 的函数。 如果最小电压、您需要确保通过 VOFT 电压的 toff 为1.05V。 给定您的输入和输出电压范围和负载后、此器件应该可以正常工作。
2. 这不是固定频率设备。 限制因素是最大关断时间230us 以及基于输出电压、Vled 和效率的占空比范围。 您可以在数据表中看到、在给定所需的开关频率以及由 Vin 和 Vled 控制的占空比的情况下、如何计算 toff。 您可以输入230us 的 TOFF_max 以算出绝对最小开关频率。


您永远不会达到这个低频率或否则元件值将是不切实际的。 200kHz 是合理的开关频率。 请浏览数据表、因为它包含根据您所需的运行条件为组件值进行设计计算的所有步骤。 我们还有一个计算电子表格供您使用、您可以从主页的"设计和开发"选项卡中获取它。

-弗朗西斯·豪德