This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:是否可以将引脚2 (NC)连接到引脚1 (OUT)、将引脚7 (NC)连接到引脚8 (IN)?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423809/tps746-q1-can-we-connect-pin2-nc-to-pin-1-out-and-pin7-nc-to-pin8-in

器件型号:TPS746-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们是否可以将引脚2 (NC)连接到引脚1 (OUT)、将引脚7 (NC)连接到引脚8 (IN)? 是否有任何疑虑?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marsh:

    感谢您的提问。

    NC 引脚不在内部连接到任何地方。 通常、我们希望将这些引脚连接到 GND 以获得更好的热性能、但将这些引脚连接到任何其他东西都不会损坏器件、因为它在内部未连接到任何东西。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah