This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:最小 DMAX 限制

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423638/ucc28070-min-dmax-limit

器件型号:UCC28070

工具与软件:

嘿、高压控制器团队、

我有一位客户正在 为一个项目评估 UCC28070、我们想知道 此稳压器的最小 dmax 限制是多少。  从 IC 电气特性表中、我们可以看到最小限制设置为92%。 它能否钳制得更低? 如果是、多少钱?  

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!  

    是的、UC28070栅极驱动器的最大占空比可被钳制在92%以下。 理论上、Rdmx = 0r 可将 Dmax 编程为低至50%、但这 对于此 PFC 控制器来说是不切实际的目标。  (请参阅数据表中的公式(4)。)  

    数据表的最小限值是使用75kr 值和68.1kR 值 Rdmx 时可以预期的最小 dmax 值(92%) 。  

    在这些条件下、预期的最大 dmax 为98%、但通常情况下、dmax 将被钳制在 接近95%。

    此规格表示了整个工作温度范围内中心 Dmax 值附近最坏情况下的预期变化。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速的答复 Uli! :)

    我会将此信息传递给我的客户、并让他们直接在该主题上评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题。

    -Matt