This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628301:TPS628301ADRLR

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412191/tps628301-tps628301adrlr

器件型号:TPS628301

工具与软件:

您好!

我使用 TPS628301ADRLR 根据数据表中的建议规格组装了一个降压电路。 问题是、多个单元出现了输出电压调节问题。 使用相同的元件时、一些电路按预期提供3.3V 输出、而其他电路显示的输出为4.3~4.4V。

我注意到、当输出为3.3V 时的反馈电压(VFB)保持在0.5V 左右。 当输出为4.3~4.4V 时、VFB 电压为0.7V。

我还不能了解问题的原因。 请帮帮我。 有没有可能遗漏的调整?
随附的是原理图和元件列表:


L2 = CIGT201210UHR47MNE
R20 = RC0402FR-07100KL
C10 = CL10A106MP8NNNC
R23 = RC0402FR-071M13L
R24 = RT0402BRD07200KL
C16 = CL21A476MQYNNNG
C18 =不是


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinícius

    感谢您在 E2E 中提出问题、

    您的原理图看起来很好。

    您是否测量了 IC FB 引脚引线上的 VFB 电压? 可能 IC 引脚的焊接不当。 此外、请检查 VOS 和 GND 引脚。

    增加的输出电压是否稳定? 还是振铃?

    您还可以检查 SW 信号、因为其波形可能会就此问题提供额外的指示。

    我还建议检查布局。

    请告诉我您的反馈。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在检查组件时、我注意到输入电容器的电容低于预期、因此我将其替换为22uF 电解电容器、输出减少但开始振荡。
    然后、我将输出电容器替换为47 μ F 电解电容器、并添加了一个100 nF 并联电容器。 这大大降低了输出振荡、使其介于3.325V 和3.480V 之间。 最后、我向输出添加了负载(LED)、电压稳定在3.478V。

    至此、似乎针对我们的应用解决了这个问题。 现在、我将继续这样做。 如果问题再次出现、我将使用示波器执行测试、并随时向您通报最新情况。

    谢谢你,安德烈亚斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinícius

    感谢您的更新。

    您不应直接在输入或输出端使用电解电容器。 建议使用 ESR 较低的 MLC (多层陶瓷)电容器。 数据表中的表8-6和8-7列出了建议的电容器类型。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一段时间以来没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决,可以关闭。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。