This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:TPS628438电路产生问题的根本原因分析

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412825/tps62843-root-cause-analysis-of-tps628438-circuit-yield-issue

器件型号:TPS62843

工具与软件:

你好——

我最近使用配置为1.8V 输出的 TPS628438降压转换器创建了一个原型设计(请参阅随附的原理图和布局)。 在按钮按下的情况下首次将~3.6V 施加到输入时、~30%的器件无法让1.8V 电源轨上电、其余器件完全正常工作。 在这种故障情况下、EN 引脚 上升到~3.48V、输入电流上升到~300uA、稳压器输出电压上升~0.15V。 500K Ω 内部 EN 下拉 有效。 在此版本中、电感器占用空间的大小略微过小、这是一个已知问题、但即使尝试对行为错误的单元进行返工、其行为也是相同的。 我的问题如下:

  1. 如果稳压器通电而没有 正确地将电感器连接到 SW 或 VOS 引脚、我所描述的这种行为是否与您的预期一致?
  2. 您是否希望 稳压器在这些稳态条件下上电后不可逆转地损坏?
  3. 对于此 TPS628438行为可能表明的问题或提出的根本原因建议、您是否有任何其他线索?  我在下面提供了一个 X 射线样品供参考、我打算将故障部件发送回制造商、以获得更高对比度的额外 X 射线。

注意:如果可能、我希望此帖子为私人帖子。 谢谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    我无法将此主题切换为私人主题、但我可以通过聊天方式与您联系、以在那里继续讨论。 如果您愿意、请告诉我。

    回答您的问题:

    1.我认为所描述的行为与电感器连接或 VOS 连接不正确不匹配。 如果没有电感器、我预计不会建立 VOUT、如果 VOS 断开、我预计 Vout 会高于1.8V。

    2.稳压器有内置的电流限制,所以不会造成永久性损坏。

    3.是否检查了连接的负载电路? 是否可以断开负载并改为连接一些纯电阻负载? 您还可以在示波器上查看故障情况下 SW 信号的图片。 这可能有助于缩小问题范围。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一段时间以来没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决,可以关闭。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。