This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:原理图审阅请求

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419211/tps65131-request-for-schematic-review

器件型号:TPS65131

工具与软件:

此设计的目的是为运算放大器操作提供干净的+12V 和-12V 电源。

电路最初将5V 升至±14V、然后使用 LDO 将输出调节到±12V。

对于+12V、使用 TLV1117I;对于-12V、使用 TPS7A3001。

如有任何问题、请告诉我。

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是供审阅的原理图

    谢谢!

    Andrew

    e2e.ti.com/.../fibersense_5F00_v2p17_5F00_pg23.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    电流 FB 电阻器会将 VPOS 设置为~ 15.2V、将 VNEG 设置为~-15.1V、而不是+/-14V。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我已根据您的输入更新了原理图。

    您能再看一下原理图吗?

    此致、

    Andrew

    e2e.ti.com/.../fibersense_5F00_v2p18_5F00_pg23.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    推荐的 CN 电容器为4.7nF、用户可以使用10nF 作为第一步、并根据未来实际电路板测试对其进行调整。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    原理图中的 CN 是什么?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是指连接到 IC CN 引脚的电容 C537。

    BR

    Patrick