This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:MODE 设置

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423736/tpsm82866a-mode-setting

器件型号:TPSM82866A

工具与软件:

尊敬的专家:

当我们将 TPSM82866A 的 Mode 设置为强制 PWM 模式时、是否可以以低压降运行(100%占空比)来运行 TPSM82866A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    省电模式仅适用于低输出电流。 这意味着在高电流下、无论选择何种模式、PWM 模式都始终处于活动状态。

    这意味着100%占空比始终可用。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    感谢你的评分