This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120AYFPT 和 BQ25150YFP UL 认证报告

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421274/bq25120a-bq25120ayfpt-and-bq25150yfp-ul-certification-report

器件型号:BQ25120A
Thread 中讨论的其他器件:BQ25150

工具与软件:

Eurofins 正在为我们设计的产品进行安全测试、并要求提供 BQ25120AYFPT 和 BQ25150YFP 的 UL 安全报告。
www.Eurofins.fi/.../

在哪里可以找到它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查是否有可用资源、如果有、请提供。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markku:

    可在此处查看 IEC 认证: BQ25120A BQ25150 未获得 IEC 认证、但 BQ25155获得  了 IEC 认证。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    -Markku