工具与软件:
使用电池电源时、会出现 V15_IN 电压、因为 ACDRV 无法上拉至 VCC 电压值、从而导致 Q509和 Q510导通。 其中、VSRN=12.5V、ACDRV=12.48V、VCC 由内部控制、根据规格、ACDRV 将处于 VCC 和 ACDRV-6V 两种状态 VCC、但实际输出的值不正确、为11.3V、如何解决此问题、有6块板、数百个、无法更换 IC 来解决此问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
使用电池电源时、会出现 V15_IN 电压、因为 ACDRV 无法上拉至 VCC 电压值、从而导致 Q509和 Q510导通。 其中、VSRN=12.5V、ACDRV=12.48V、VCC 由内部控制、根据规格、ACDRV 将处于 VCC 和 ACDRV-6V 两种状态 VCC、但实际输出的值不正确、为11.3V、如何解决此问题、有6块板、数百个、无法更换 IC 来解决此问题
您好!
您要在何处测量 ACDRV? 您是否在引脚处测量?
[报价用户 id="624464" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418064/bq24610-adapter-insertion-detection-exception "]共有6块数百块电路板、无法更换 IC 来解决问题
[报价]更换 IC 无法解决问题?
此致、
Christian
您好!
ACDRV 是输出、因此我不了解电压会如何降低。
我还注意到、在您的原理图中、R829 = 0欧姆、该值应为10欧姆。
您是否还能从输入端移除100uF?
我建议遵循原理图检查清单;e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_16_2900_.pdf
此致、
Christian。